This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:用户指南

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855517/msp430fr6043-user-guide

器件型号:MSP430FR6043

您好!

用户指南《基于 MSP430FR6043的超声波燃气流量计》中提到了 SLAU755。 但我在 TI 的网站上找不到 SLAU755。 请帮您提供文件吗?

谢谢。

Kevin Xion

e2e.ti.com/.../slau765b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 ug 中找不到 slau755的任何引用。但您可以在此处查找:

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    否 slau765b.pdf 文件中提到了 SLAU755。 您可以在内容中找到它。 那么、您能帮您从内部提供 SLAU755吗? 我真的需要这个。 请帮帮我。

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊您好、

    啊、现在我知道了、我想您参考的是 FR6043 UG。

    我在 slau720下找到了超声波设计 ug、请参阅此处

    这是您想要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 请参阅附件。 请帮帮我。

    谢谢。

    Kevin Xion

    e2e.ti.com/.../slau765b_2D00_r.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与团队核实一下是否有此文档。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SLAU955采用超声波设计中心软件包。 通常、您下载该文件、它随附该文件;该文件也与实际版本同步。 我现在要附上我方便使用的版本。 但请注意、它不是通过这种方式控制版本的。

    e2e.ti.com/.../SLAU755_2D00_FR6043_2D00_USS_2D00_Design_2D00_Center.pdf

    玩得开心

      Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是否可以解决您的问题?

    此致

    Lukas