This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F477:外部 Vref 最大值

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854822/msp430f477-external-vref-max

器件型号:MSP430F477

您能否说明该器件的最大外部 Vref 电压是多少? 该规格在 DAC 部分中显示了最大 Vref=AVcc+0.2V、而在 ADC 部分中列出的另一个值表示最大 Vref=1.5V。

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    正如您所看到的、最大外部基准电压取决于您要使用的特定模块。 假设您使用的是 DAC、而不是 ADC、Vref 电压为 AVCC + 0.2V。 这是可以的、因为您不启用 ADC 模块。 我希望这是有道理的。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    根据您的响应、我认为 DAC 上的 Vref 和 ADC 上的 Vref 是单独的电路。 DAC Vref 源自 AVcc 输入、而不是 Vref (引脚60)。 是这样吗?
    ADC 的推荐外部 Vref 为 uC 的 AVcc 输入电压的一半标度。 如果 AVcc 为2.8V、则 Vref (引脚60)的最大输入为1.4V。 是这样吗?
    我在我们的库中找到了一个电路、它在 MSP430F477上具有3.0V (引脚60)的外部 Vref。 我想确保器件不会过载。 此设计同时使用 DAC 和 ADC 电路。

    Daniel (支持 Jamie)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    [引述 USER="Daniel Studio">根据您的回答、我相信 DAC 上的 Vref 和 ADC 上的 Vref 是单独的电路。 DAC Vref 源自 AVcc 输入、而不是 Vref (引脚60)。 这是正确的吗?

    它将介绍如何配置 DAC 的基准。 从用户指南中可以看到、DAC 可以使用 AVCC 作为基准、使用 SD16 ADC 模块的1.2V 基准或外部基准。 请记住、这不同于 ADC12模块中的1.5V 或2.5V 电压基准。

    [引用 USER="Daniel Studio">建议 ADC 的外部 Vref 是 uC 的 AVcc 输入电压的一半标度。 如果 AVcc 为2.8V、则 Vref (引脚60)的最大输入为1.4V。 这是正确的吗?

    您指的是哪个 ADC? ADC12或 SD16? 此信息应在数据表和/或用户指南中提供。

    此致、

    James