This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:MSP430I2041 -用于电表计量的基于 CCS 的源代码 i2041

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, EVM430-I2040S, MSP-ISO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855632/msp430i2041-msp430i2041---ccs-based-source-code-for-emeter-metrology-i2041

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: EVM430-I2040SMSP-EXP430F5529MSP-ISO

大家好、

请任何人告诉我们 emeter-metrologeta-i2041 (MSP430i2041)的源代码可用性。

我们在该自述文件中收到了带有 CD 的 EVK、其中还提到了该 CD 中不提供 Source。 如有必要、我们还必须提出请求。

谢谢、此致、

Yasar Arafath