This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:MSP430F247 ADC LSB 规格

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854869/msp430f247-msp430f247-adc-lsb-spec

器件型号:MSP430F247

大家好、  

我的客户提出的问题  

其设计中的一个重要误差源是最大+/-1.7 LSB 的 ADC 积分线性误差。 您能否提供有关+/-1.7 LSB 规格的更多详细信息:

  1. +/-1.7LSB 规格是最大值。 是否有可用的典型值?
  2. +/-1.7LSB 规格在-40°C 至85°C 的整个工作温度范围内有效。 温度范围为0°C 至50°C 时、规格是多少?
  3. 该规格是在 Vcc = 2.2V/3V 时定义的。 它们的 Vcc 和 Vavcc 都是3.3V、这有什么影响吗?
  4. 该规格在 VRef 为1.6V 至 Vavcc 时定义。 使用的 VeRef 为3.0V、这是否会产生任何影响?

谢谢、  

Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Jaime

    总的答案是、我们可以提供的所有规格都是数据表。 我很抱歉。 如果客户希望了解3.3V 以下的规格、我建议他们可以自行测试。 如果您有任何具体问题、我很乐意为您解决。

    1. +/-1.7LSB 规格是最大值。 是否有可用的典型值?

      答:不

    2. +/-1.7LSB 规格在-40°C 至85°C 的整个工作温度范围内有效。 温度范围为0°C 至50°C 时、规格是多少?

      答:我要说它仍然处于+/-1.7LSB。 我们不会提供超出数据表的任何其他规格。

    3. 该规格是在 Vcc = 2.2V/3V 时定义的。 它们的 Vcc 和 Vavcc 都是3.3V、这有什么影响吗?

      答:我们不知道。 我已经问过我们的系统工程师、我们没有在3.3V 下测试任何数据

        该规范在 VRef 为1.6V 至 Vavcc 时定义。 使用的 VeRef 为3.0V、这是否会产生任何影响?

     答:第三个问题的答案相同。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaime、

    因为我们已将讨论移至电子邮件中 我将关闭此主题。

    伊斯天