This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2355:如何使单个 Analogic 转换为数字转换? (LDR 5mm 传感器)

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855245/ccs-msp430fr2355-how-do-i-make-this-single-analogic-to-digital-convertion-work-ldr-5mm-sensor

器件型号:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

下面是我的连接图片:

到目前为止、我的代码是:

#include

#include

uint16_t adcRead ();

/**

* main.c

*

void main (void)

  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止看门狗计时器

  PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

  P1DIR &=~(BIT1);

  uint16_t reading_once;

  reading_once = adcRead ();

  while (1);  //停止

uint16_t adcRead (){

  ADCCTL0 = ADCSHT_6 | ADCON;

  ADCCTL1 = ADCSHS_0 | ADCCONSEQ_0 | ADCSHP;

  ADCCTL2 = ADCRES_2;

  ADCMCTL0 = 1;

  P1SEL0 |= BIT1;

  P1SEL1 |= BIT1;

  ADCCTL0 = ADCENC;

  ADCCTL0 &=~(ADCSC);

  ADCCTL0 |=(ADCSC);

  //while (!(ADCIFG & ADCIFG));

  返回 ADCMEM0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >ADCCTL0  = ADCENC;

    这将关闭 ADCON (和 ADCSHT)。 尝试:

    >  ADCCTL0 |= ADCENC;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试:

    ADCCTL0 |= ADCENC | ADCSC;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我不再卡在那个时间(!(ADCIFG 和 ADCIFG0))、但 ADCMEM0始终为0x00712。 因此、我仍然无法正确地从传感器获取输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我运行上述代码("|="和 IFG0更改)并在我的 Launchpad 上运行时、它会按预期响应- GND 为0、3V3为0xFFF、未连接时为0x520-s动。 我将直接查看 ADCMEM0、因为编译器会使 Reading_once 消失。

    电压表在 P1.1引脚上测量的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答。 我将在明天的某个地方尝试获取电压表。 但到目前为止、这就是我所做的:

    我每次都只能获得相同的值。 连接是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 EE,但看起来不错--一个带有(CD 指示灯?)的分压器 传感器。 我正在假设(?) 您将覆盖它、而不会看到变化。

    我真的不相信无焊试验电路板、这就是我问实际输出电压是多少的原因。