This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2537030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/855016/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

我能否将1.2V 外部电源连接到 MSP432P401R 微控制器的 VCORE 引脚。 如果是、我必须对 VSW 引脚执行什么操作、它应该保持开路还是直接连接 VCORE 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 由于这是内部稳压器的输出、因此您无法向该节点施加外部电压。 关于 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/854984 、您似乎需要在电路板上进行一些调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,那么我如何调试这个问题。 我的意思是、没有获得 VCORE 电压的原因是什么? 这是由任何引脚的连接问题造成的吗? 您能否建议任何调试方法来解决此问题? 或者是否有任何方法在不使用内部稳压器的情况下为控制器提供1.2V 外部电源。 我将此控制器用于大约10个电路板,而对于其它电路板,此控制器工作正常,因此问题与电路设计无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仅在10个电路板中的1个电路板上看到此情况(如果我理解正确)、这听起来像是组装(焊接) 问题。

    您可以尝试测量工作板和非功能板上至少所有电源引脚的接地阻抗、并查看连接是否不良。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认:您在组装之前打开了装有 MSP432P401R 的容器、或者样品在组装之前已暴露于空气中一段时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在组装之前打开控制器、到那时、控制器一直保持在一个密封的 ESD 盖中、并使用硅胶。