This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:澄清了与 MSP 的电源连接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854866/msp430f5328-clarification-on-power-connections-to-msp

器件型号:MSP430F5328

您好!

MSP430F5328的数据表似乎指示不应向 VCORE 施加外部电压、并且只在该处放置470nF 电容器。

为了正确为器件供电、我将把 AVCC 和 DVCC 连接到2.5V (以及必要的旁路电容器)、但我不应该为 VCORE 这样做、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    正确、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、你是对的。 您可以看到数据表、VCORE 上的电压如下所示。 您也可以自行检查。 该电容器用于确保 VCORE 的稳定性。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家!