This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:建议用于 MSP430FR6043的传感器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854278/msp430fr6043-suggested-transducers-for-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

我是否可以使用具有 MSP430FR6043的超声波发送器和接收器对(40kHz)。 如果没有、我可以将任何有关换能器(钳位)的建议与 MSP430FR6043搭配使用以实现水表解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soorej、您好、图片上的传感器通常用于干燥环境中的距离测量和超声波远程控制。  (所有空气应用)

    如果您在 Google 上键入"Transducer gas 200kHz"或"transducer gas 500kHz"、则会发现气体传感器。 使用“变送器水1MHz”查找的液体换能器。 使用搜索字符串进行的任何其他修改也会起作用。 您将看到、这些换能器 A 具有固定垫圈的刚性体和法兰; 您所展示的除外。

    到目前为止、您可以找到的许多换能器供应商还提供了换能器钳位、有些供应商提供了机械钳位、而另一些供应商没有机械钳位。 夹紧机构本身因管道类型、壁厚、粗糙度、材料等而异 。  

    如果您只是查找"传感器水钳打开"、您将找到完整的仪表系统、而不是裸传感器。  

    寻找适合您需求的换能器、这里有很多选择

      Johann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Johann。 我的换能器搜索已开启! )