This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:UART 通信协议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854787/ccs-msp430fr6989-uart-communication-protocol

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MAX232

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 max232适配器电平和 A 来连接我的 Launchpad

USB 串行端口连接到 PC。 我需要发送一个我已存储的温度值

ADC12MEM0上的位。 您可以发送一些可以帮助我的代码吗? 谢谢大家、