This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:二极管规格

Guru**** 2543540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854242/msp430fr5969-diode-specifications

器件型号:MSP430FR5969

您好 MSP430专家、

在几乎 MSP430的数据表中、我们可以看到"任何器件引脚上的二极管电流"为绝对最大额定值。 它被指定为最大2mA

但我 在任何数据表和用户指南中都找不到二极管的功能和详细说明。

请告诉我如何研究功能和规格、以及我们在文档中可以看到的位置。

这是否仅用于 ESD 保护?

我们能否持续向 GPIO 引脚提供2mA 电流?

B.R.

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    此帖子和培训视频可能对您有用:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/809332

    https://training.ti.com/clamp-diodes

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    非常感谢 您的快速回答。

    我 知道二极管的端口结构和  上限平均值为2mA。

    不过 、 在培训视频中、Emrys 说二极管的拉电流和灌电流最大为50mA。  我们能否为 每个二极管提供2mA、而不是50mA 的电流?

    B. R.

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    本视频仅用于原理。 MSP430内部使用的钳位二极管不是视频中描述的、但原理是相同的。

    为了确保 MCU 正常工作、请严格遵守数据表中提供的数据和参数。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Johnson、

    我的电源电压和电流绝不会超过数据表中的上限。

    非常感谢。

    此致

    马萨