This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:CCS/msp430fr6989:PM5CTL0

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854298/ccs-msp430fr6989-ccs-msp430fr6989-pm5ctl0

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉开发过程、也不知道 "PM5CTL0 = ENABLE_RED" 行的功能、您能不能帮助您了解"PM5CTL0"的功能是什么。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里找到了此指令?

    它不是用户指南中 MSP 寄存器的一部分。

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 MSP430FR6989 微控制器的实验手册中找到了"PM5CTL0 = ENABLE_RED;"。

     该程序将使红色 LED 闪烁。   

    谢谢、此致

    Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shilpa、您好!

    您可以发送此实验手册的链接吗?

    非常感谢

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是实验室手册的链接。

    https://www.valpo.edu/college-of-engineering/files/2015/08/How-Do-I-Get-Started-MMB-011.pdf。

    感谢您的快速回复、

    我将 等待解决方案。

    此致、

    Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的链接。

    我将使用该命令

       PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;                  //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式

    但其含义相同。

    在中、ENABLE_RED 被定义为0xFFFE 并同时清除 LOCKLPM5位

    请参阅用户指南中对此位的说明、第92页:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Lukas:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Shilpa