This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:I#39;m 使用 MSP430F5529LP、我想使用 Python 将配置加载到 MSP430FR5859。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854311/msp430f5529-i-m-using-the-msp430f5529lp-andi-would-like-to-load-the-configuration-to-the-msp430fr5859-using-python

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5859

我正在使用 MSP430F5529LP、我想使用 Python 将配置加载到 MSP430FR5859。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有这样的示例或工具链。 我假设您想将用 Python 编写的代码下载到 MSP430、对吧?

    此致

    Peter