This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:焊盘尺寸

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854237/msp430fr2155-pad-size

器件型号:MSP430FR2155

尊敬的团队:

我想知道   MSP430FR2155 TPT 的焊盘尺寸。  我刚刚找到 了实际的引脚尺寸、但没有 建议的焊盘尺寸。

请帮助。

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    LQFP48是标准封装。 我们在数据表中未提供相应的焊盘尺寸。 由于焊盘尺寸不是绝对值、因此用户可以根据接受的尺寸进行设计。 或者、根据我们的参数(引脚尺寸)、EDA 软件还可以自动提供封装尺寸。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢