This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:MSP430F5419A

Guru**** 2535160 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/853974/msp430f5419a-msp430f5419a

器件型号:MSP430F5419A

大家好、我对 TI MSP430F5419A 有疑问。 数据表显示、微型器件的建议电源电压范围为1、8V-3、6V。 允许的最大电压(从绝对最大额定值) 为4,1V,超过此电压,微控制器可能会受到永久性损坏。 在3、6V 到4、1V 之间、微控制器会发生什么情况? 它是否会被电气损坏或影响只会影响软件指令的正确执行?

非常感谢您对我的友好回答。

Daniele *** - AUTEC SRL Italy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    应遵循建议的工作条件、尤其是工作电压。 这意味着您不应在3.6V-4.1V 的电压范围内运行器件。 一方面、指定的参数仅在建议的工作电压范围内得到保证、另一方面、器件在这些电压下的寿命会降低、并且器件可能会受到参数降级或完全故障的影响。

    当然、随着相对于3.6V 的过压增加以及施加过压的持续时间、风险也会增加。

    我希望这能回答你的问题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢 Peter。

    此致

    Daniele