This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:将单端输出连接到差分输入 Σ-Δ A/D

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854100/msp430f2013-interfacing-single-ended-output-to-a-differential-input-sigma-delta-a-d

器件型号:MSP430F2013

尊敬的所有人:

我的传感器在无激励时生成2.25伏、在满量程时生成低至1.65伏。

MPS430 16位 A/D 的 VREF 为1.2伏、增益= 1时范围为+/-600mv

这是否意味着 A0+(最大值)= 1.2V + 300mv 和 A0-(最小值)= 1.2V - 300mv、这对应于+600mV 差分输入和

                         A0+(最小值)= 1.2V - 300mv 和 A0-(最大值)= 1.2V + 300mV、对应于-600mV 差分输入。

 我是否必须将单端2.25V 至1.65V 信号转换为差动1.2V+/- 300mV 以利用模数转换器的满量程?

 我是否可以将 VREF=1.2V 连接到 A0和电平位移传感器信号从2.25伏降低到1.5伏(以及1.65V 到0.9V)并馈入 A0+?

[我将丢失一半的 A/D 范围]

谢谢

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    您的传感器的信号输出模式是什么?  单端还是差分?

    根据您的描述、它应该是单端输出。

    在这种情况下、应在 SD16中使用单极模式。 您需要在前端处理信号、使其处于 SD16的输入范围内。

    此致

    Johnson