请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5419A 大家好、我对 TI MSP430F5419A 有疑问。 数据表显示、微型器件的建议电源电压范围为1、8V-3、6V。 允许的最大电压(从绝对最大额定值) 为4,1V,超过此电压,微控制器可能会受到永久性损坏。 在3、6V 到4、1V 之间、微控制器会发生什么情况? 它是否会被电气损坏或影响只会影响软件指令的正确执行?
非常感谢您对我的友好回答。
Daniele *** - AUTEC SRL Italy