This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433的 UART 中没有 ACLK、SMCLK 在发送和接收通信时如何实现低功耗?

Guru**** 2537530 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/853880/msp430fr2433-without-aclk-in-the-uart-of-msp430fr2433-how-can-smclk-achieve-low-power-consumption-when-sending-and-receiving-communication

器件型号:MSP430FR2433

将 MSP430FR2433从 LPM3睡眠状态更改为活动状态、哪个寄存器位可以指示? 晶体振荡器已正常启动。 应确保我们使用的 DCO16M 的频率、以确保晶体振荡器在生成下一个测量数据之前正常启动

2.如果 MSP430FR2433的 UART 中没有 ACLK、SMCLK 在发送和接收通信时如何实现低功耗? 本文件中没有明确的说明。 尽管它可以正常通信并消耗低功耗、但它不符合我们的认知。 我希望您能回答这个问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的查询。

    尽管在不同的地方我很难理解您的问题、因此请让我检查我的理解、提出以下问题:

    您的帖子: MSP430FR2433 从 LPM3睡眠状态更改为活动状态、哪个寄存器位可以指示?

    (

    您是否正在寻找控制 MSP430运行模式的控制位? 有关器件功能的一般问题、请查看我们的文档。 第一个考虑这一点的文档始终是器件用户指南、在这种情况下、请  参阅第1章。

    您的帖子:

    晶体振荡器已正常启动。 应确保我们使用的 DCO16M 的频率、以确保晶体振荡器在生成下一个测量数据之前正常启动

    (二

    DCO16M 是什么意思? "我们使用的 DCO16M 的频率应得到保证"是什么意思? 请更详细地阐述这一点、我很难理解您的要求。

    您的帖子:

    MSP430FR2433的 UART 中没有 ACLK

    这话什么意思? 这是否意味着您不想使用 ACLK、而是使用 SMCLK?

    您的帖子:

    SMCLK 如何在发送和接收通信时实现低功耗?

    ********

    请详细说明"低功耗"对您意味着什么、并说明您/客户的期望是什么?

    您的帖子:

    本文件中没有明确的说明。

    (

    您期望的是哪种陈述? 在哪个文档中?

    您的帖子:

    尽管它可以正常通信并消耗低功耗、但它不符合我们的认知。

    (二

    很抱歉,这是完全不能理解的。 再说一次、客户在这里的期望是什么?

    此致

    Peter