This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:引脚分配问题-数据表冲突

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/853261/msp430fr2355-pinout-question---datasheet-conflict

器件型号:MSP430FR2355

您好!

 MSP430FR2355上 UCB1有哪些可用引脚

我们在表4-1中看到针对 RSM.11/12列出了 SOMI/SIMO:

   1

但表4-2表明 RSM 的 UCB1未暴露在外:

 2

针对 RSM 封装是否暴露了 UCB1.SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请参阅注7、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 对我来说这是一个奇怪的事件,在我的头周围很难缠绕,谢谢你 Ling 的确认! )