This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:错误72:清除锁定的 MCU 失败。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867336/msp432p401r-error-72-clear-locked-mcu-failed

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FET430UIF

您好!

我将使用 MSP-GANG 编程器对 MCU 进行编程。

程序上传设备正常工作后。 在程序上传过程中没有问题。 (假设电缆和连接正确)

我还使用 MSP432P4XX 安全和更新工具生成的密码文件来保护 JTAG/SWD、并在 JTAG/SWD 锁定中设置密码。

我无法执行恢复出厂设置。 单击"清除锁定的设备"时 、出现错误72:清除锁定的 MCU 失败。 我找不到有关此错误的信息。

是否可以在不使用密码的情况下执行恢复出厂设置?

如果我知道密码、是否可以在不出现问题的情况下执行出厂复位?

此致

 Maciek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciek、您好!

    是的、这是可能的。 您将需要按照 Code Composer StudioTm7.1+ for SimpleLink MSP432 第8.1章"无密码恢复出厂设置"中的步骤操作。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的快速回复!

    遗憾的是、我得到了 MSP-FET430UIF、并且错误:"Cortex_M4_0:连接到目标时出错:MSP-FET430UIF 不支持 MSP432器件"。

    是否有使用以下工具之一清除 msp432P401R 的程序:MSP Gang 编程器、MSP-FET430UIF?

    奇怪的是、在对 MCU 进行编程期间使用了 I _have _密码文件、但仍然无法清除它。 此错误72仍然出现、我找不到它的说明。

    Gang GUI 上的此按钮"清除锁定的器件"是否应执行出厂复位?

    感谢您的进一步建议。

    此致 Maciek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经借用了支持 msp432的 MSP-FETFlash、结果如下:

    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:DAP 被锁定或选择了错误的调试协议。
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:DAP 被锁定或选择了错误的调试协议。
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:DAP 被锁定或选择了错误的调试协议。
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:DAP 被锁定或选择了错误的调试协议。
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:DAP 被锁定或选择了错误的调试协议。
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:器件的调试接口已被保护
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:DAP 被锁定或选择了错误的调试协议。
    Cortex_M4_0:连接到目标时出错:DAP 被锁定或选择了错误的调试协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否遵循了文档中的步骤?

    谢谢、

    Alexis