This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:如何在 IAR 中添加库

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868885/msp430fr5969-how-to-add-library-in-iar

器件型号:MSP430FR5969

大家好、

IAR 中出现了一些错误、即不包含 c/c++编译器(#include"driverlib.h")。 我在 IAR 中尝试了链接器选项、但我无法解决任何人能就此提供帮助的问题? 我知道这是一个很小的错误、但我需要对此进行澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Santhosh、  

    我无法理解您的问题。 您可以向我发送错误消息详细信息吗? 您可以从屏幕捕获错误消息并发送给我们。  

    谢谢、

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    非常感谢您的回答、我解决了这个问题。 问题是 USB 端口的驱动程序库。 但我还有另一个问题、我已经下载了 IAR 的试用版 、您能解释一下代码限制吗? 请您解释一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Santhosh、  

    您已经解决了问题、这是很好的。

    关于 IAR 试用版、最好在 IAR 网站上查看您下载并安装的试用版。 IAR 网站中应该有详细的限制说明。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    非常感谢您的回复、我将访问 IAR 网站