This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在 MSP430器件上使用 TI-RTOS 已弃用/NRFND

Guru**** 2595180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867924/is-using-ti-rtos-on-msp430-devices-deprecated-nrfnd

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

您好!

我想知道是否仍建议在新设计中在 MSP430器件上使用 TI-RTOS。

我们刚刚开始开发一款新产品、我们正在考虑将 MSP430FR5994用于
因为我们需要低功耗。 能够将 FRAM 用作 DMA 的目标对我们的应用无疑是一个加分项。

但是、我们意识到、在较新的开发工具中、对这些器件的实际支持相当弱。

一个示例是 Code Composer Studio 9.x 允许您访问多个 TI-RTOS 示例、这些示例确实如此
编译、但无法运行。 我们不确定这是否是由于我们一侧的错误所致、但我们希望控制器特定
示例开箱即用、无需任何修改。

在网上查找它可能无法正常工作的原因后、我发现了以下问题:

图 1 - TIRTOS 已知问题1851的屏幕截图

由于 CCS 6.1.3已在2016年末/ 2017年初(差不多3年前)被取代、现在有明确建议、不要使用旧版本、
现在、我们想知道这是否意味着 MSP430在2019+年通常不受良好支持。

图 2 -从 CSS 下载页面获取的有关使用最新版本 CCS 的建议的屏幕截图

那么、总而言之、 您是否建议切换到另一种控制器类型或工具链、或者使用 MSP430和旧工具仍然是个好主意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议在新设计中采用 MSP430器件上的 TI-RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了很长时间、我不得不跟我们客户的开发部门联系、
    由于假期,他们很难到达。

    如果我们想在 MSP430FR5994上使用 RTOS、您会推荐什么 TI-RTOS 替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以移植 FR5994的开源 RTOS、例如 Free RTOS 等。