您好!
我想知道是否仍建议在新设计中在 MSP430器件上使用 TI-RTOS。
我们刚刚开始开发一款新产品、我们正在考虑将 MSP430FR5994用于
因为我们需要低功耗。 能够将 FRAM 用作 DMA 的目标对我们的应用无疑是一个加分项。
但是、我们意识到、在较新的开发工具中、对这些器件的实际支持相当弱。
一个示例是 Code Composer Studio 9.x 允许您访问多个 TI-RTOS 示例、这些示例确实如此
编译、但无法运行。 我们不确定这是否是由于我们一侧的错误所致、但我们希望控制器特定
示例开箱即用、无需任何修改。
在网上查找它可能无法正常工作的原因后、我发现了以下问题:
图 1 - TIRTOS 已知问题1851的屏幕截图
由于 CCS 6.1.3已在2016年末/ 2017年初(差不多3年前)被取代、现在有明确建议、不要使用旧版本、
现在、我们想知道这是否意味着 MSP430在2019+年通常不受良好支持。
图 2 -从 CSS 下载页面获取的有关使用最新版本 CCS 的建议的屏幕截图
那么、总而言之、 您是否建议切换到另一种控制器类型或工具链、或者使用 MSP430和旧工具仍然是个好主意?