This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5720:使用 RTC 日历进行睡眠时间测量

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867776/msp430fr5720-sleep-time-measurement-using-rtc-calender

器件型号:MSP430FR5720

您好!

我希望使用 MSP430FR5720的日历函数来检查自休眠以来经过的时间。

例如、如果我将日历设置为一天、并在10小时后从 GPIO 唤醒、我可以从 RTC 寄存器获得14小时的值吗?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的问题感到困惑。 您能否澄清有关您的配置和期望的问题。 尤其是对于下一点。  

    1. 将日历设置为一天?

    2. 获得14小时的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我无法理解日历模式。

    我想:

    休眠 MSP430并在几天后将其唤醒。 是否可以测量睡眠时间?

     

    例如,将闹钟设置为每天10:00。

    如果它在9:00从 GPIO 唤醒、我能否检查直到警报的剩余时间(1小时)?

    此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以读取 RTC 的寄存器来分度唤醒时间。