This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:无法通过 SBW 与我的器件通信

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869063/msp430f4152-cannot-comminucate-with-my-device-through-sbw

器件型号:MSP430F4152

您好!

我刚刚创建了个人电路、并使用 MSP430F4152 (48引脚)作为 MCU。 我构建了 PCB 并焊接了芯片、但无法通过 SBW 与 MCU 通信。 我使用示波器来查看 XIN/XOUT 引脚、我在引脚上看到了正弦波。 我还检查了 SBWTDIO/SBWTCK、示波器可以从引脚读取数字信号。 但我无法将任何程序下载到 MCU 中、即使它非常简单。

有人可以帮助查看电路是否有问题吗? 谢谢。

这是一个切根。

我在 slau278ae.pdf 中提到了官方设计。

与 JTAG 调试器的连接可从 wiki.ti. processors.wiki.ti.com/.../JTAG_(MSP430查询)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请移除330R 电阻。 请参阅 UG、调试探针的 TEST 引脚直接连接到 TEST/SBWTCK。 此外、您还可以看到您发布的第一张图片、onJP4、引脚2和引脚3始终保持连接。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我通过使用 Fly-Wire 将 TEST/VPP 直接连接到 MCU 的引脚43来解决了这个问题、但我没有移除330欧姆电阻器、因为我认为这是官方建议。 但问题仍然存在。

    更新的原理图如下所示。

    是否有任何其他原因会导致此问题? 谢谢。

    BTW、P1和 P2是 PCB 上的一些焊盘、因此我焊接了 Fly-Wire 以连接 JTAG 电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之所以要移除 R17、是因为我使用了此电阻器、这将影响 SBWTCK 上的时序。

    您能否使用示波器对波进行匹配并将其发布在 e2e 上? 我可以帮您检查一下。

    对于 SBW、它只需要 SBWTCLK SBWTDIO DVCC DVSS、它可以工作。

    此外、您还可以看到 C、如果您不使用 JTAG 保险丝、则可以删除 R2和测试。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据您的建议更新了我的电路。 我移除了330电阻器、然后将 TCK 直接连接到 SBWTCK、但它仍然找不到 MCU。

    我还使用示波器来捕获 SBWTDI 和 SBWTCK 信号、同时尝试使用 CCS 进行下载。

    第一个图像是 SBWTDI、第二个图像是 SBWTCK。 我不知道这是否正确、但这些信号似乎是数字命令。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 SBW 波形非常奇怪。 请参见 UG (SLAU320AE)、SBWTCK 的低电平阶段应小于7us。 当调试探针将离开 SBW 模式时、它将使 SBWTCK 在100us 内保持低电平。

    请帮我仔细检查。 您使用的是什么调试探针?

    伊斯天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是我使用的方法。 我从网上商店购买了它。

    我使用的环境是 win10 x64和 CCSv9.2。 CCS 找不到 msp430f4152芯片、因此我也下载了最新的 IAR 并尝试了它、但也失败了。

    我可以在 IAR 中将调试程序配置为 SBW 模式、但在 CCS 中找不到该配置。 SBWTDI 和 SBWTCK 映像是使用 CCSv9.2捕获的。 但我想知道 CCS 在我捕获映像时是否使用4线协议、因为我无法在 CCS 中配置调试协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确保调试接口的硬件连接、就不需要任何软件配置。

    这 是 SBW 的引脚配置。 请仔细检查。

    此外、您还有 LaunchPad 吗? 您能在上面进行测试吗? 您可以在示波器上看到波形、  SBWTCK 的低电平时间长于100us。  

    伊斯天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的周末。

    我检查了连接、并确定它们是正确的。 我还在数据表中看到了引脚状态表、我认为我正确遵循了该表。 不幸的是,我没有兰开普德,所以我不能尝试它。

    我现在不知道、因此我购买了另一种调试电缆、该电缆仅支持在线市场中的 SBW 协议。 现在、它正在运行、一旦它准备就绪、我将尝试它是否可以工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是由 TI 还是第三方制作的?

    我的建议是、您可以购买 LaunchPad。 它上面还有一个调试器(ez-FET)。 您也可以使用它。 问题是您无法确定哪个部分出错。(调试器、连接或 MSP430)

    总之、希望您找到根本原因。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它由第三方制作。 我已经获取并测试了它、它可以与我自己的器件完美配合。

    它现在可以与 IAR 和 CCS 良好配合使用。 我不知道根本原因、我真的觉得很奇怪。

    对于新的仅 SBW 电缆、我只需要连接 VCC、SBWTCK、SBWTDI 和 GND、SBWDIO 也需要一个上拉电阻器、但下拉电容器被我移除。 它可以正常工作... 我还尝试过旧的 JTAG 电缆、但仍然无法正常工作。

    总之、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能只能与 JTAG 良好配合使用、而不能与 SBW 配合使用。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 SBW 电缆、其工作正常。 旧 JTAG 电缆无法正常工作。 ^_^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我知道。 我是说旧的 JTAG 电缆无法支持 SBW 功能。 您以前检查过吗?

    在某些情况下、调试器内部的电容器会影响 SBW 通信、而您的则不会。

    您必须知道、我们无法确定 旧 JTAG 电缆中会发生什么情况、因为它不是由 TI 制造的。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我现在开始了。 我将使用新的仅 SBW 电缆在将来进行开发。  

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于这个问题已经得到解决、我将关闭这个线程。

    伊斯天