This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5237:MSP430F5237、MSP430F5419:每个模块的电流消耗

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5237, MSP430F5419A, MSP430FR2032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868466/msp430f5237-msp430f5237-msp430f5419-current-consumption-per-module

器件型号:MSP430F5237
主题中讨论的其他器件: MSP430F5419AMSP430FR2032MSPWARE

您好!

您能否告知标题器件中 I2C 和 UART 的电流消耗?

Q1:MSP430F5237、I2C (USCI_B)

Q2:MSP430F5237、UART (USCI_A)

Q3:MSP430F5419A、I2C (USCI_B)

Q4:MSP430F5419A、UART (USCI_A)

 

我的客户希望估算整个 IC 电流消耗。

如果提供了这些值、我们希望将使用率[%]相乘、并估算其应用的电流。

 

顺便说一下、我在 MSP430FR2032数据表中找到了一个很好的表。 我们很高兴能够对标题器件应用相同的值。 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们提供的所有测试数据都包含在数据表中。

    2.如果您想估算整个 IC 的电流消耗、应考虑外设、CPU、SVS 等。这并不意味着只需使用 I2C 和 UART 的电流消耗来评估整个芯片的电流消耗。

    3.我建议您启用这些外设并测试一个芯片的整体功耗。  

    4.我可以为你测试、但我需要一周时间才能从商店买到芯片。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否找到了任何解决方案?

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    感谢你的答复。

    特别感谢 您的项目-4。  "四. 我可以为您进行测试、但我需要一周时间才能从商店购买芯片。"

    您现在是否可以 获得样片并为我们进行测试 ?

    我想每个人都会回到办公室、你会再次很忙。 很抱歉我耽误了时间。

    非常感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系、我们没有圣诞节假期。

    正如我所检查的、我们手头有这个。 如果您在 ergent 中、我可以为 您测试 F5259作为 F5237、F5438作为 F5419。

    如果您需要合适的芯片、则至少需要等待一周。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    感谢您的善意。

    F5259和 F5438非常适合我们的情况。

    我发现它们是目标器件 F5237和 F5419的超集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我选择这两个器件的原因。

    您希望它们都在工作模式或其他低功耗模式下运行? 这将导致不同的功耗。 对代码还有其他要求吗?

    如果您确认、我可以进行实验。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    感谢您的配合、但请取消测试。 我很抱歉。

    我的客户很着急、因此我成功执行了一些 MSPWare 示例代码并测量了电流。

    非常感谢。