This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:Launchpad 原理图- XDSET_VCC、XDSET_VCCOUT 和 TPS2102DBV

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, TM4C1294NCPDT, UNIFLASH, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867744/msp432p401r-launchpad-schematic----xdset_vcc-xdset_vccout-and-tps2102dbv

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACELAUNCHXL-CC2650TM4C1294NCPDTUNIFLASHTMDSEMU110-U

您好!

正如我在上一篇文章中所述、我目前正在设计硬件、并尝试将 MSP432 Launchpad 原理图的一部分集成到我的电路中。

在表3中、我看到 XDS110侧的信号"XDSET_VCCTARGET"是最终成为 MSP432侧3.3V 的信号。 但是、XDSET_VCCTARGET 似乎 是使用某些电源开关 TPS2102DBV 和两个信号 XDSET_VCC 和 XDSET_VCCOUT 生成的。

我知道 XDSET_VCC 是使用3.3V LDO 生成的、但 XDSET_VCCOUT 的用途是什么? 如果我对 EnergyTrace 功能不感兴趣、是否可以完全绕过 TPS2102DBV 并有效地将 XDSET_VCCTARGET 短接至 XDSET_VCC?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="michaelwu">如果我不感兴趣 EnergyTrace 功能、是否可以完全绕过 TPS2102DBV 并将 XDSET_VCCTARGET 有效地短接至 XDSET_VCC?如果您不需要 EnergyTrace 功能、建议您从不同的 LaunchPad 复制 XDS110电路、 该 LaunchPad 不具有 EnergyTrace 功能、例如 LAUNCH2650。

    我认为、在 XDS110的 TM4C1294NCPDT 内运行的仿真器软件通过 对 PK4..PK7引脚上的值进行采样来确定它在哪个类型的 XDS110中运行、例如、是否安装了 EnergyTrace。

    如果您绕过  MSP-EXP432P401R 上的部分 EnergyTrace 电路、则在尝试调试时可能会导致 XDS110仿真器出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、切斯特、

    感谢您的回复。 这是一个非常有用的见解--我将看 一下 LAUNCHXL-CC2650的原理图。 对于不熟悉 MCU 的人而言、XDS110的用途是什么?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="michaelwu">作为 MCU 新手、XDS110的用途是什么?有关 TI 官方文档、请参阅:
    《XDS110调试探针用户指南》 
    XDS110产品页面

    至于目的、我的视图是 XDS110允许:

    a.通过 CCS 调试器或 UniFlash 等独立程序对目标 MCU 的闪存进行编程。

    b.使用 CCS 调试器(或其他调试器)调试 MCU 程序。

    c.对于 Cortex-M MCU、例如 MSP432P401R 、支持通过 ARM 串行线输出(SWO)进行跟踪采集–仅限 UART 模式。

    d. 支持与目标 MCU 之间的 UART 通信。

    E.支持为目标 MCU 供电。 Launchpad 的内置 XDS110可提供固定电压、而独立 的 TMDSEMU110-U 可调节电压。

    f. EnergyTrace 功能、并非在 launchpad 上的所有版本的 XDS110上均可用。

    [引用用户="michaelwu">正如我在上一篇文章中所述、我目前正在设计硬件、并尝试将 MSP432 Launchpad 原理图的一部分集成到我的电路中。您可以通过使用连接器连接外部 TMDSEMU110-U (或不同的调试探针)进行编程/调试来简化电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、切斯特、

    感谢所有的帮助! 这次讨论对我非常有帮助。

    我有一个问题要问您(或看到这个问题的任何人):在原理图的表6上、微型 USB 连接器的6个屏蔽引脚中、似乎只有2个短接在一起、然后通过33欧姆电阻器下拉。 在制作我自己的原理图时、是否应将所有6个引脚相互连接、然后将它们下拉在一起?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您使用的 USB 连接器的符号和物理设计。 连接器的屏蔽层应通过一个电阻器接地。 如果您使用的连接器有6个物理引脚连接到屏蔽层、则所有6个引脚都应短接并连接到电阻器。 如果有两个、则应将这两个引脚短接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提出的唯一原因是、BOM 上的 USB 连接器具有6个屏蔽引脚、但原理图中仅显示2个已连接。 无论哪种方式、我都要把所有6个都拉至地面、谢谢!