This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:适用于燃气流量的燃气管适配器-如何设计机械适配器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868235/evm430-fr6043-gas-pipe-adaptor-for-gas-flow---how-to-design-the-mechanical-adaptor

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043OPA838

你好  

我们购买了用于燃气流量的开发套件 EVM430-FR6043和超声波传感器 TG05005 500kHz

现在、我们要开发支持这些传感器的燃气管适配器

我们的机械工程师提出几个问题、以便设计此气体适配器

1.我们是否需要在管道中打一个孔来放置传感器? 或者我们可以将它们连接到燃气管路上吗?

2.管道的壁厚对于计算是否重要?

3.要确定传感器之间的距离是多少?

4.您是否有机械设计指南、以便我们设计燃气管适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跨轴配置可提供更强的超声波信号-因此、如果这更适合我的应用 Pls。 建议如何构建机械气体适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yair、

    1.(a)在管道内打孔并放置传感器、或(b)将传感器安装在管道外侧、这取决于系统要求和管道尺寸。 如果传感器位于管道外、则信号在通过管道材料时会衰减。 您的应用需要支持的温度范围还将指示您需要为接收信号提供的增益量。 MSP430FR6043器件已提供约30dB 的内部增益(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/slau367o/slau367o.pdf 上的用户指南表22-2)。 EVM430-FR6043还有一个外部放大器(OPA838)、此放大器在信号被输入到 MSP430FR6043器件之前提供额外的增益。 TI 参考设计 http://www.ti.com/tool/TIDM-02003 和 http://www.ti.com/lit/ug/tiduej6/tiduej6.pdf 中显示的配置和测试结果 是与气体接触的传感器。

    2、壁厚与这影响接收信号衰减量相关。

    3.这是通过信号看到的传感器之间的距离。 这可以在微秒内呈现到 GUI 工具中。

    4.我们没有机械设计指南、因为我们只关注在 MSP430FR6043上运行的半导体和算法。 我们希望客户根据自己的要求设计管道和传感器放置。 但我们确实有3D 可打印设计文件、这些文件基本上是实验性的、可以用作评估套件。

    Srinivas