This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP-EXP430FR5969 HF 晶振与放大器;TimerA

Guru**** 2130370 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/869026/msp430fr5969-msp-exp430fr5969-hf-crystals-timera

器件型号:MSP430FR5969

您好!

1) 1) TimerA 能否使用外部高频晶体(可能是16MHz)作为时钟源?

根据 MSP430FR5xx_6xx_DriverLib_Users_Guide-2_91_11_01.pdf 文档 ,以下是时钟源(图片)。 没有 HF 晶振、所以 我不知道 HF 晶振是否适合 TIMERA。

2) 2) TIMER_A_CLOCKSOURCE_EXTERNAL_TXCLK 是什么意思?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     由于晶体没有驱动电路、因此不能将 HF 晶体用作计时器的时钟源。 但您可以使用晶体源 SMCLK 并将 SMCLK 用作计时器的时钟源。

    来自 TAxCLK 或 INCLK 的外部必须是方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想使用 HF 晶体作为时钟源、 定期唤醒5969并每隔几秒发送一次脉冲序列。  计时器    不能用于 此 函数、那么 msp430fr5969中的哪个模式 可以完成此函数?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary 说、通常的解决方案是使用晶体(HFXT)驱动整个 MCU (MCLK+SMCLK)、然后从 SMCLK 运行计时器。

    如果您有 Launchpad、则可以在其中安装 HF 晶振(您必须购买晶振)。 示例 msp430fr59xx_cs_04.c 显示了如何使用它。 (还有一些其他的东西——专注于 HFXT 代码。)

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALVL0SoDYDeHxNK7-GSVwQ__IOGqZri__LATEST