This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用 launchpad 对准骨 MSP430G2进行 Pragramming

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170623/msp430g2553-pragramming-barebone-msp430g2-using-launchpad

器件型号:MSP430G2553

我正在进行一个低批量原型项目、并希望使用我的 Launchpad 对安装在定制 PCB 上的 MSP430G2 IC 进行编程。

在定制 PCB 上、我提供了 VCC、GND、TEST、RST 引脚、并将其与 launchpad 上的相应引脚连接。

我已使用47k 电阻器上拉 RST 引脚、也使用10nF 电容器将其接地。

还有什么其他信息我丢失了吗? 我无法使用上述设置刷写代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SBW、复位引脚上的10nF 过高。 在目标器件复位引脚上具有1nF 电容的 LP 应该可以正常工作。