This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:这是否可以通过 Uniflash 擦除默认 BSL?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170993/msp430f5529-is-this-possible-that-the-default-bsl-could-be-erased-by-uniflash

器件型号:MSP430F5529

您好!

       我可能会错误地擦除 MSP430F5529的默认 BSL。  是否有办法恢复它? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    这是可能的、是的。 我们确实在 MSP430定制 BSL 下载 zip 文件内为所有基于 MSP430F5xxx/6xxx 的 BSL 提供原始图像。 这也包括 BSL 源代码。 在此页面上找到 MSP 定制 BSL 软件下载: https://www.ti.com/tool/MSPBSL 下载中有一个用于发布 BSL 映像的文件夹。  查找特定器件系列的文件夹、然后选择 USB BSL。 将正确的版本加载到以 BSL_00.0x.xx.txt 开头的器件中。 RAM_BSL 是由 Python GUI 加载的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、   

         

     感谢您的快速反馈。 那么、 我应该使用什么工具来刷写此 txt? 我尝试了 JTAG 端口、但看起来它被锁定了。  

    对于 RAM_BSL, 您参考的是哪个 Python GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    如果您的 JTAG 端口被锁定并且 BSL 被烧断、那么您将完全无法进入器件。 您已被锁定。

    USB 固件更新 Python GUI 位于 MSP430 USB 开发包内。 这是为了利用器件上的 USB BSL。 GUI 假设您可以通过在器件复位期间将 PUR 引脚拉为高电平来使器件进入 BSL 模式。