This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:需要 MSP430设计和制造专家

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167423/msp430f4152-msp430-design-and-manufacturing-expert-needed

器件型号:MSP430F4152

尊敬的所有人:  

我想在博士论文中加入 MSP430。 为此 、我需要 MSP430设计和制造专家的支持。 可以帮帮我吗? 谢谢!  

此致

Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对器件及其使用方法有具体问题、我们可以在此处回答。 话虽如此、我看到您的标签与辐射和空间相关、因此我在这里假设您的问题与此相关。 如果是、您选择的 MSP430F4152仅适用于工业环境、在受辐射或"太空"环境影响时、可能无法正常工作或符合数据表规格。  

    我们有一个更适合这种环境的 MCU。 请参见 MSP430FR5969-SP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、  

    感谢您的回答。  

    我想研究一下辐射对 MSP430 COTS 的影响。 为此、我将进行辐射测试、DUT 应该是晶圆的 MSP430器件、而晶圆的制造工艺差异很小。 然后、我将需要上述器件以及有关制造过程的详细信息。 您可以看到、这不是 MSP430 COTS 的标准用法。 在我的研究结束时、我将与 TI 分享结果。

    稍后我可以肯定地提供有关该项目的更多详细信息。

    此致  

    Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    您可以在这个问题上为我提供支持吗?

    此致

    Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    这不是我们目前能够支持的东西。 请参阅前面提到的我们的航天级器件以及相关文档。