主题中讨论的其他部件:MSP430FR5043、 MSP430F5436A、 MSP430FR6989
您好!
我想知道 MSP430FR5043 UART 模型上的最大波特率是多少。
BRCLK 为8MHz、或者我甚至可以高达12MHz、这不是问题、但我无法实现2Mbps 的波特率?
我想将波特率设置为2Mbps。 此外、我还想尝试设置其他波特率并测试某种情况(通过串行端口从 MSP430F5436A 向 Docklight 软件发送字符时、字符不会作为发送接收)。 。 请告诉我如何在 MSP430F5436A 中设置2Mbps 的波特率。
谢谢。