This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:具有外部基准的12位 ADC 和12位 DAC

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1166383/msp430fr2355-12-bit-adc-and-12-bit-dac-with-external-reference

器件型号:MSP430FR2355

大家好、

 

我的客户希望使用具有外部基准的12位 ADC 和12位 DAC。 对于12位 ADC、我相信我们可以简单地将外部基准电压应用于 VEREF+和 VEREF-(如果这是错误的、请纠正我的问题)。 但对于12位 DAC、我们应该在哪里连接这些电压?

TRM 中显示了下图。 但在数据表中、没有提到12位 DAC 的外部基准连接。 我们是否可以使用相同的 VEREF+/VEREF-引脚?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    对于 SAC 内部的 DAC12基准、您可以发现只能使用内部共享基准或 DVCC 作为基准+、基准-保持接地。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    明白了、谢谢!

    此致、

    Kurumi