This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:EXC-ML20A390U 铁氧体磁珠39 Ohm 0805 1LN 替代器件建议

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1170728/msp430f6749a-exc-ml20a390u-ferrite-bead-39-ohm-0805-1ln-alternative-part-suggestion

器件型号:MSP430F6749A

我们使用参考设计https://www.ti.com/tool/TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 进行了拉操作

部分中的"电压感应"部分  

EXC-ML20A390U 铁氧体磁珠39 Ohm 0805 1LN 不可用、

您能不能建议一种替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Preveen、

    这只是一个 Bead、您可以选择相同的封装和参数器件。 可能可以咨询供应商(Panasonic)。

    谢谢!

    此致

    Johnson