This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:是 TI RTOS 应用中所需的电源 API

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/788082/msp432e411y-is-the-power-api-required-in-ti-rtos-applications

器件型号:MSP432E411Y

我正在通过电源 API 的用户手册进行日志记录。 我发现很多有关如何使用它的信息、但不知道是否需要它。 (论坛中也没有找到)。

我从开箱即用演示开始,在板设置函数中调用 Power_init()。 我的应用将以吨的可用功率运行、因此实际上无需在任何节能模式下运行。

我是否可以简单地取消对 Power_init()的调用并忽略任何节能功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raymond、

    MSP432E4的电源驱动器没有太大作用。 启用电源模块不应限制 MCU 的任何功能。 是否有原因不希望启用电源驱动器?

    如果未调用 Power_init() API,我必须检查会发生什么情况。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。  不使用它的最大原因是它可能会添加我不需要的代码。 它还增加了测试负担、以验证它是否正在执行它应该执行的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raymond、

    据我所知,不调用 Power_init() API 不会导致任何问题。 我已向我们的一位开发人员索取更多信息。

    我将在收到回复后立即发布更新。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raymond、

    我已确认不调用 Power_init API 是可以的。

    谢谢、
    SAI