This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:ESI - MS430FR5989

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783318/msp430fr5989-esi---ms430fr5989

器件型号:MSP430FR5989

我有一个使用 MSP430FR5989中的 ESI 的应用、用于使用3个 LC 的 rpm 计数器。 感应机制良好且稳定、但我必须编写算法以进行恒定重校准。

我想删除这个"背景校准"。 我做的第一件事是使用比较器偏移消除程序(系列指南中的37.2.1.7)、并确保 ESI 配置为使用的 SMCLK 中没有与温度相关的漂移。 这是因为我在电路板中快速改变温度时、没有注意到每个 LC 振荡中的任何漂移。

但温度仍会对 ESI 产生重大影响。 比较器偏移中预期的0.2 uV/C 似乎要高得多,甚至比不使用自动归零程序时要高得多。。

是否有任何其他可能受温度影响的参数? 我丢弃了 LC 和 SMCLK 振荡器、甚至将 TXCO 直接放入 HFX 中、以确保 ESI 使用的时钟没有漂移。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduardo、

    我将与我们的 ESI 专家联系、并将向您提供他们对您的查询的见解。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华多

    我将请求转发给的专家仍在研究您的线程以提供支持。 您可以在接下来的几天内收到回复。 再次感谢您的耐心等待。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    您的激励可能会过长。  您能否提供信号的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了来自第一个 LC 的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    看起来这可能是激励时间过长的情况。  请参阅随附 的从第1.2.1.1节开始的白皮书。  1.2.1.5节介绍了如何减少激励时间以产生最小过冲并避免此问题。  请注意、本白皮书是未更正的版本、因此请原谅您在 find.e2e.ti.com/.../LC_5F00_Sensors-on-the-ESI.pdf 上输入拼写错误     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    我对过冲与温度之间的关系感到不安。 我已经减少了 TSM 中的激励时间、现在似乎传感器可以在25 C 至50 C 之间进行单次校准。我可以做些什么来进一步改进它吗?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    很高兴听到这对您的实施有所帮助。  我没有其他意见可以进一步改善这方面的情况。  我不知道该器件的任何与温度相关的组件。