This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739-EP:MSP-EXP430FR5739

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, SIMPLICITI, MSP-EXP430FR5739, CC1101, CC1120, MSP-EXP430FR2355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/778989/ccs-msp430fr5739-ep-msp-exp430fr5739

器件型号:MSP430FR5739-EP
主题中讨论的其他器件:CC2500SimpliciTIMSP-EXP430FR5739CC1101CC1120MSP-EXP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在具有 CC2500无线电的 MSP-EXP430FR5739上实施 P2P SimpliciTI。 我之前被告知在项目文件中更改 smpl_nwk_config.dat 和 smpl_config.dat、因为它们是指其他一些板。 我从 SimpliciTI (CCS-1-1-1-5xx)导入了一个项目、并按照说明(\SimpliciTI_CCS_1_1_1_5xx\projects\examples\EXP430FR5739\simple_Peer_TO_Peer\ccs\Configuration\files.dat)中所示、使用正确分支\path 中的文件更新了项目中的文件。 我还更改了两个板的地址(侦听器/通话器)、但不工作。  

现在我已经更新了这些文件并且在 MSP-EXP430板上调试了代码;SimpliciTI 不运行、因为我看不到如文档中所述的闪烁模式。 如果我在调试模式下运行代码、它会卡在无线电收发器的初始化中。 我还需要做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sikandar、

    有一个使用 MSP-EXP430FR5739和 CC1101无线电的应用手册。 CC1101和 CC2500是引脚对引脚兼容的、控制寄存器是兼容的、因此这有助于您实现正确的配置。

    www.ti.com/.../slaa511a.pdf

    下面是另一个使用 MSP-EXP430FR5739和 CC1120无线电的设计、它可能很有用。

    www.ti.com/.../TIDC-CHN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的回复。 我真的很感谢。

    我浏览了您建议的文档、我确实执行了所有这些过程、但 SimpliciTI 似乎不起作用、因为我看不到如文档所述的 LED 闪烁。

    在调试模式下运行时、我观察到它卡在无线电初始化函数中、在该函数中调用随机数生成 FTN。 它始终卡在那里。

    我们期待着提供进一步的帮助/建议。

    REG、

    锡克

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 SimpliciTI 上已经有几年没有做过新的开发、与该产品配合使用的资源已经转移、因此支持这一点有点困难。

    您是否查看 了 www.ti.com/.../TIDC-CHN 、因为此设计使用的 MCU 与您要使用的 MCU 相同?

    选择 CC2500 + SimpliciTI 的背景是什么? 您是否能够使用较新的产品满足项目要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我对您提出的较新产品的建议感到好奇。
    我当时想启动一个涉及 MSP-EXP430FR2355 + CC2500 + SimpliciTI 的项目。 您是否有更好的选择建议? 以下是我的要求。
    MCU 应具有 DAC 外设。
    2.我需要一个独立的 I2C 通道。
    3.无线电频率应为2.4 GHz (用于小型 PCB 安装芯片天线)。
    低功耗特性(因此是 MSP430)。

    如果您认为 MSP-EXP430FR2355 + CC2500 + SimpliciTI 是正确的选择、您能不能用 eZ430-RF2500这样的示例指导我如何将 SimpliciTI 移植到此项目? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sikandar、

    我们已邀请简单链接团队为您提供有关推荐的最新器件/堆栈的建议。

    此致
    Kc