This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:在2cm 的距离内实现 CapTIvate 功能

Guru**** 2976990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786337/msp430fr2633-implementing-captivate-feature-for-distance-of-2-cm

器件型号:MSP430FR2633
我有 用于 MSP430FR2633的 CapTIvate MCU 开发套件、我尝试基于互电容原理实施键盘开关按钮。
我尝试在2厘米的距离内检测触摸和接近、但未实现。
我按照技术讲座教程的要求、调整了转换计数、触摸和接近阈值以实现相同的效果、它仅提供1厘米的触摸和接近、但不提供2厘米距离的触摸。
请建议我执行相同的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否在触摸之前和触摸之后布置您设置的参数(Conversion_control and Tuning)和结果(通道条形图)
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在此发送参数(转换控制和调谐)和通道条形图。

    请查找附件。

    e2e.ti.com/.../Sensitivity_5F00_Test_5F00_Mutual_5F00_Capacitance.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它的灵敏度没有得到足够的改善。
    1.将转换计数增加到990。
    2.decrease 将触摸阈值设为5。

    从图片上看、按钮的责任是可以的。
    再加一点、触摸和接近的计算是不同的。
    例如:
    转换计数:150接近 阈值:7触摸阈值:15
    如果测量结果高于7、则表示接近成功。
    如果测量结果高于150*15/255=9,则表示触摸成功。

    请仔细阅读设计指南(文件://C:/ti/msp/CapTIvateDesignCenter_1.70.00.03/CapTIvateDesignCenter/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html #design-process)、因为您会遇到许多其他设计问题。

    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导、

    我将按照您的指示检查响应并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试了您建议的阈值、
    1.将转换计数增加到990。
    2.decrease 将触摸阈值更改为5、

    对于这些参数、也会检测到触摸是否为0mm、检测到 Prox 是否为4mm。
    我希望得到20毫米距离的结果、但它不起作用。

    我将介绍您建议的设计指南。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它是否有任何改进?
    您应使触摸板远离任何金属、这将严重降低灵敏度。
    此外、使用真正的接地也有助于提高灵敏度。
    从您的结果中可以看到、灵敏度是可以的。 您需要仔细阅读设计指南并更改参数。 这不是一次性交易。
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没有什么改进、但没有得到我所寻找的结果。

    根据您的建议、我将介绍设计指南、并将进行进一步的实验。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我是否需要在".c"文件中进行更改以提高灵敏度、或者只需更改调整参数即可提高灵敏度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    只需更改调优参数即可提高灵敏度。
    但您需要生成一个新项目并将其下载到 MSP430。 否则参数不会更改。
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我尝试更新现有工程时更改调整参数后、会显示以下错误。

    由于错误太长、我用2个屏幕截图来显示完整的错误。

    请提供相同的解决方案。

    解决此问题的方法是、在我的末尾、我曾创建新工程并覆盖先前的现有工程、然后在 CCS 中重新编译并再次运行、这是有效的步骤吗?

    它是否会反映新设置的调优参数?

    e2e.ti.com/.../Sensitivity_5F00_Test_5F00_Error.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    尝试删除以前的代码。 然后生成新代码。
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他解决方案吗?
    我为什么无法更新现有项目、我使用了 CapTIvateDesignCenter-1.70.00.03-windows-installer 和 CapTIvateDesignCenter-1.80.00.28-windows-installer 版本、两者都遇到了与之前讨论的相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您只需更新代码即可。
    1.您是否在 CCS 中使用这些文件?
    2.生成新项目时是否遇到错误?
    伊斯天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、我在 CCS 中导入设计中心文件。

    2.创建新项目时不会生成错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可能是因为您正在使用这些文件...
    我将关闭此主题。 如果您对使用 CapTIvateDesignCenter 有任何疑问、我建议您打开一个新主题。 对于有相同问题的其他人而言、这将很有帮助。
    伊斯天