This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:具有 MSP432P401R 的 GUI Composer

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787634/msp432p401r-gui-composer-with-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

大家好、我一直在尝试让 MSP432P401R 与 GUI Composer 配合使用。 我已经学习了以下教程: https://dev.ti.com/gc/designer/help/Tutorials/monitor/index.html

按照本教程的说明、我将刷写示例程序以切换 LED。 我能够收到"Hardware Connected"消息、并继续联系 GUI Composer 的设计人员。 问题是、当我启动项目时、我从代码中分配给"blink"和"on"变量的小工具不起作用、也不会更新。 我已经按照 GUI Composer 的教程配置进行了操作。 我已将其设置为仪表板项目模板和具有监视器模型的 USB UART。  

如果上面的链接未正确加载、则可能需要从 此处访问:https://dev.ti.com/gc/designer/help/UsersGuide/index.html#Creating_a_New_Project

该页面上的 USB UART -> Monitor -> Please see USB-UART with monitor (请参阅带监视器的 USB-UART)下提供了教程链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    您要将哪个示例导入 CCS Cloud (用于对 MSP432P401R MCU 进行编程)? 您指向的教程未提及导入 CCS Cloud 的示例。

    如果您的目标是使用 GUI Composer、则使用以下教程: dev.ti.com/.../

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例项目是 blink_msp432_monitor.ino

    我查看了您提供的以下教程、但它用于开箱即用的 GUI 演示。 我正在尝试在 以下位置使用 GUI Composer 工具:https://dev.ti.com/gc/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    我相信您需要使用 MSP432P401R 作为器件名称、而不是 MSP432P401Y。

    谢谢、
    SAI