This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6723:如何使用 MSP-FET 闪存仿真工具熔断安全保险丝

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F6723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786907/ccs-msp430f6723-how-to-unblown-the-security-fuse-using-msp-fet-flash-emulation-tool

器件型号:MSP430F6723
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 BSL_Scripter 和 MSP-FET 闪存仿真器工具熔断安全保险丝、但我无法获得正确的响应。

硬件连接如下所示:  

 

DVCC ------ >>  VCC 目标(引脚编号4)

DVSS  ------ >>  GND (引脚编号9)

RST/NMI/SBWTDIO ------ >> RST (引脚编号11)

TEST/SBWTCK --- >> TEST (引脚编号8)

BSL_TXD (P3.1) -------- >> UART_TXD (引脚编号12)

BSL_RxD (P3.0)  -------- >> UART_RxD (引脚编号14)

 

告诉我连接是否正确? 还有一个问题是固件是否有任何变化?

因为在上图中、ACK_ERROR_MESSAGE UNKNOWN _ACK_VALUE。

我等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、

    电路板的电源是什么? 如果将 DVCC 连接 至 VCC 目标(引脚4)、您电路板的电源应为1.8~3.6V 外部电源。 和  

    P3.0为 BSL_TXD、P3.1为 BSL_RXD。 连接应该是  

    BSL_TXD (P3.0) -------- >> UART_TXD (引脚编号12)

    BSL_RxD (P3.1)  -------- >> UART_RxD (引脚编号14)

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。

    是的、我们使用外部电源为电路板供电、这就是控制器 DVCC 引脚连接到 VCC 的原因。

    P3.0是数据传输、P3.1是数据接收、这就是 P3.0连接到 UART_TX (引脚编号12)、P3.1连接到 UART_RX (引脚编号14)的原因

    但结果与上述相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎使用的是 F5xx 器件的脚本。 如果您的器件是 MSP430F6723、请使用以下脚本示例

    //
    ///脚本示例6xx UART BSL
    //测试的器件:MSP430F6459
    //使用的通信桥: MSP-BSL Rocket
    //
    ////下载闪烁应用
    //通过 UART BSL
    //
    日志
    模式6xx UART COM188
    //为
    内存
    RX_password 提供错误的密码。\pass32_wrong.txt
    RX_PASSWORD。\pass32_default.txt
    RX_DATA_BLOCK。\blinkLED_f6459.txt
    CRC_CHECK 0x8000 0x0020 0x4872
    CRC_CHECK 0x0x00D0 0xac7
    PC 集 

    这可以在 BSL Scripter Package 安装文件夹中找到。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 UART 端口更改为您的实际端口号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也会尝试这些更改、但响应是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动传输时、我必须观察到只有绿色 LED 亮起、但我在 http://www.ti.com/lit/ug/slau647m/slau647m.pdf 中提到过这一点 

    根据文档数据应传输、绿色 LED ->亮起、红色 LED ->闪烁状态。 还有其他连接问题请告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题如何?