This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:检测10cm 的距离

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787020/ccs-msp430fr2633-detecting-the-distance-of-10cm

器件型号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我对使用 CapTIvate 接近板进行10cm 检测提出了挑战。

我正在使用 ProximityRangeSensor 项目并调整增益和计数。

仅需几个步骤即可检测10cm。 我还能做什么吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei、

    感谢您的发帖。 我们将为您研究这个问题、尽快回复您。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    您能否告诉我您的配置以及您根据您尝试实现的距离获得的差值?

    请记住、接近范围的距离取决于许多因素。

    接近传感器的尺寸和形状

    • 接近范围随着传感器尺寸的增大而增大。
    • 接近范围也会受到接近传感器的物体区域的影响。
    • 传感器的形状受最终产品的限制最大、它从实心矩形垫到一根导线不等。

    传感器配置调优值

    • 灵敏度调优值越高、接近范围越大。
    • 这些值包括转换计数、转换增益和接近阈值。

    周围的导体

    • 随着传感器与其他导体(如接地)的分离度增加、接近范围也会增加。

    系统周围环境

    • 提高接近传感器的灵敏度也会扩大系统噪声、温度漂移和湿度漂移的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei、

    我已经听不到您的意见了一周,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    是的