This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2274:在 MSP430F2274中、不会将 i2c 与 adxl345连接

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786545/ccs-msp430f2274-donot-interface-i2c-with-adxl345-in-msp430f2274

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件:PCF8574

工具/软件:Code Composer Studio

朋友们、您好!

我厌倦了使用 code composer studiov5版本为与 msp430f 2274的 i2c 接口的 adxl345编写程序。 但现在,我不会将 adxl345连接到 MSP430。

任何人都可以帮助我正确处理输出。

这是我的套件 results.e2e.ti.com/.../adxl_5F00_i2c-msp430.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swarna、

    感谢您发表您的问题。

    您能否提供有关不获取 I2C 接口问题的更多信息?  您能在 SDA/SCL 线路上看到信号吗? 您是否有用于 I2C SDA/SCL 线路的上拉电阻器?

    下面是一个代码示例、展示了如何使用 MSP430F22x4作为 I2C 主设备与 reference.e2e.ti.com/.../msp430x22x4_5F00_uscib0_5F00_i2c_5F00_02.c 的 IO 扩展器 PCF8574进行通信

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swarna、

    我已经听不到您的声音了一周,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    是的