This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:难以获取 CAN 示例运行

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785572/msp432e401y-difficulties-getting-can-examples-to-operate

器件型号:MSP432E401Y

在尝试实施我的代码之前、我一直在尝试验证提供的 CAN 示例。 具体而言、CAN_Transmit _multimessage 和 CAN_Transmit _singlemessage。 这些示例会编译并运行、但当连接到 PA0和 PA1时、CAN 监听器工具不会接收任何内容。 当从另一个工具传输到监听器时、我们将示波器连接到其 TXD、并验证监听器是否正常工作。

传输时、我们将示波器连接到 PA1、除了噪声外、没有看到任何其他噪声。 此外、为了确保程序流正确、我尝试打开每个 IF 块中的 LED、但在第一个 IF 块之后失败、如下所示。

/* 20ms */
IF (counter10ms >= 2)
{
MAP_GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0); 

一个不相关的问题、但会有助于调试的问题是 UARTprintf 只对我使用过 UART0、是否存在我缺失的情况、这会导致它无法与其他 UART 模块(本例中为 UART2)配合使用。

提前感谢、我很不明白为什么这不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、问题最终是我们使用了错误的引脚集。 数据表的第11页和第30页将 PA0和 PA1列为 CAN0RX 和 CAN0TX、但包装盒中的引脚插件具有正确的引脚排列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您能找到它。 我将关闭此主题、请发布一个新主题以供其他任何查询使用。

    谢谢、