This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432E411Y

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786333/msp432e411y-msp432e411y

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

I m 尝试在 轮询模式下使用 MSP432E411Y 从 I2C 从器件读取2个字节。 有时、我接收到的数据无效。 当从 MSP432E411Y 监控 I2C 波形时、我看到时钟状态在意外情况下会发生几次变化。 因此、从器件的数据不正确。 我还看到许多文章、人们在 MSP432E411Y 上遇到 I2C 驱动器问题。

有些人能否共享一个正常工作的 I2C 主设备代码以从从从设备一致读取2个字节

提前感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arathi、

    您是否查看了以下示例:./examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/drivers/i2ctmp116/?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 SAI 的答复。

    使用 RTOS 查找代码( 使用 map_I2CMasterDataPut()和类似函数调用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿拉蒂

    无 RTOS 示例位于 SimpleLink MSP432E4 SDK 的./examples/nortos/MSP_EXP432E401Y/driverlib 文件夹中。 在此文件夹中查找 I2C 示例。

    尽管这些示例是为 MSP432E401Y MCU 构建的、但这些示例也应适用于 MSP432E411Y MCU。

    谢谢、
    SAI