This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:请求 MAX TOF 的值

Guru**** 2554700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815541/msp430fr6047-request-the-value-of-max-tof

器件型号:MSP430FR6047

您好!

我们测试了高达2.5us 的 tof、但在2.5us 后、tof 值会下降。

我们的传感器为1MHz、我知道 TI 已经使用高达3~4uS 的1MHz 传感器进行了测试。

此外、我设置 USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE = USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION _Estimate

是否有任何方法可以获得超过2.5us 的 tof 值?

NK Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakyoung、

    是的、获得超过2.5us 的 ToF 值应该是可以实现的。 为了更好地了解2.5us 后价值下降的原因、您能否发送配置文件(XML 格式)和连续 ADC 采集? ADC 捕获可从 GUI 中获取。

    谢谢!

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的支持、Mitch

    我附加了文件、波形如下所示。

    谢谢。

    NK Yoo

    e2e.ti.com/.../USSConfig_2D00_6_2D00_28_2D00_DN250_2D00_1_2D00_1.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NK、

    感谢您提供.xml 文件。

    连续 ADC 捕获:当您开始连续捕获时、将保存.csv 文件。 请提供。

    您还可以保存 waveforms.csv 文件并发送该文件吗?  如果您可以在 DToF < 2.5us 的情况下启动测试、但测试工作正常、然后在 DToF > 2.5us 的情况下失败、则会很好。 如果数据采集包括行为正确的区域、以及后续行为错误的区域、这将是很好的选择。

    对于1MHz 传感器、我们建议使用3400、3600、3800、4000代替您使用的8000:

    8000.0 。 您能用它进行测试吗?  

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    我附加了 ADC 连续捕捉。 捕获文件包括 Dtof < 2.5us 和 Dtof > 2.5us。

    当 Dtof > 2.5us 时、Dtof 被丢弃。

    我们使用4MHz 进行了测试、它工作正常。我们找到了解决方案。

    感谢您的建议。

    但 dtof 在相同的 VFR 下更改了值

     

    连接了连续 ADC 波形。 这是4MHz 采样设置。

    e2e.ti.com/.../cont_2D00_capture_2D00_04_5F00_02_5F00_4MHz.zip

    NK Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NK、

    1.如果我理解正确、使用4MHz 采样可以解决您提到的原始问题?

    2.你有不同的问题吗? "dtof 在相同的 VFR 下更改了值"。 您还可以随附 waveforms.csv 文件吗?  

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    1.是的。 我们解决了最初的问题。

    2、我们用150A 测试了流量测试、但当我们在400ton 以上测试时、Δ t 会发生变化、因此无法测试体积流速。

     我认为这是因为气泡效应。 是否有任何解决方案可以避免气泡效应?

    我附加了配置文件和波形以及连续波形文件。

    e2e.ti.com/.../test-data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NK、

    是的、可以处理气泡。 信号电平可用于检测气泡并删除该特定测量值。  

    是否可以以较低的测量速率运行测试? 此设置太高、无法获得可靠的连续 ADC 捕获:

    187.0

    您是否可以将间隙增加到500左右、并提供连续的 ADC 采集和波形捕获?

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srinivas

    我们已经尝试降低测量速率、但它不起作用。 我认为这是因为测试环境。

    因此、我们更改2MHz 传感器、它优于1MHz。

    但未检测到超过2.5us 的问题再次出现。

    设置为2MHz 和20us 捕获持续时间以及8MHz 采样频率。

    该值必须超过2.5us、但 Δ t 仍然为2.5us。

    我已经问过这个问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/823464/3046651#3046651

    谢谢。

    NK Yoo