This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2532:msp430fr2532

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784656/ccs-msp430fr2532-msp430fr2532

器件型号:MSP430FR2532

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在使用 msp430fr2532实现2电容式钥匙, 我想在一个应用中,当我触摸一把钥匙时,相应的 LED 应该会亮起 。 我已将 CAP0.2和 CAP0.3用于开关。我的 LED 连接到 P1.0和 P1.1。

问题:-

1 ) 初始化生成代码时、当我触摸键时没有任何 LED 亮起、但随后我更改了 LED1和 LED2的位

将 P1.0指定为 BIT0、将 P1.1指定为 BIT1

#define LED1_PIN                                                        (BIT0)

#define LED2_PIN                                                        (BIT1)

但我的 LED 2不起作用(将 BIT1分配给 msp430fr2532的 P1.1是否正确)。

 2) 2) 当我按任意键时,仅连接到 P1.0的 LED 亮起,而我只想在按键1时将其打开  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最简单的方法是将这两个按钮分配到一个"按钮组"中、而不是单个按钮。 然后为按钮组创建并注册回调。 这是每次扫描按钮时调用回调、然后在其中检查按下哪个按钮并打开相应的 LED。

    您是否为这两个按钮创建了按钮组?
    您是否正在使用回调? 如果没有、如何检查按钮何时按下?

    要测试 LED2是否正常工作、您能否在代码执行早期将其打开以查看其是否亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    润滑油控制单元、您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。