This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659故障问题

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811873/msp430f5659-msp430f5659-failure-issue

器件型号:MSP430F5659

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用  具有 USB CDC 应用的基于 MSP430F5659的控制器。

我们的产品详细信息:  

我们的问题是微控制器(msp430f5659)在某个时间点出现故障。 发生在三个电路板中。  

在该故障情况下、DVCC 接地短路。

这对我们来说是非常关键的问题。 我们优先需要您对此问题的支持。  如果需要、我们应发送3个故障 MCU 以供进一步调查。

请恢复优先级。

谢谢、此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    我们将为您研究这个问题。

    请提供有关此问题的更多信息吗?

    • 您是否能够始终重现此问题?
    • 这三个电路板是否有任何特别常见的东西?  
    • 您能否帮助以私人消息的方式提供 MSP430原理图?  

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    我想帮助您找到问题的根本原因。

    Anu 更新了我上周发布的问题?

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    请在下面找到原理图以进行进一步分析

      <--MC 电源原理图

    请恢复优先级

    谢谢、此致

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    我在原理图上没有看到任何东西会从我身上跳出来、以找出根本原因。

    但是、DVCC 短接至 GND 可能会彻底损坏器件。

    谢谢、

    是的   

    我预定了周四和周五的午餐时间。 星期三是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    您要求进行一对一的讨论。 如果是、请在下周预订一些座位。 7月15日或7月16日。

    如果您有任何疑问、请告知。

    谢谢、此致

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    您是否仍有此问题?

    正如我在《丢失帖子》中提到的、将 DVCC 短接至 GND 肯定会永久损坏器件。  您能否避免在设计中将 DVCC 短接至 GND?  

    谢谢、

    是的