This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS TX 有效时的触发/门信号

Guru**** 2573715 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786726/evm430-fr6047-trigger-gate-signal-when-the-uss-tx-is-active

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

由于我们在传感器(PFA)中使用的材料中存在阻尼、我需要至少12Vpp 的发射信号才能获得良好的 SNR。 (使用外部放大器)

由于 USS RX 通道上的最大输入为1.65V、我的计划是在 USS 传输脉冲时使用模拟开关来切断输入信号。

从硬件角度来说、使用 GPIO 控制开关相当简单、但我在哪里放置几行代码来控制所选的 GPIO?

我将 MSP430FR6047_USS 水演示项目作为起点。

谢谢、

克劳斯·克努森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claus、

    我们提供 满足  您要求的 TIDA-01486:超声波流量变送器参考设计。该参考设计可驱动四种不同的压电传感器、脉冲高达2MHz±12V、并将从这些脉冲接收到的超声波信号放大高达50dB。

    要获取此参考设计的软件、请按照以下 E2E 帖子中的答案进行操作。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/702532?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tida-01486

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Winter。

    这非常有用。

    问题迎刃而解!

    谢谢、

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需回答我最初关于 USS TX 处于活动状态时的栅极信号的问题: -)

    在 USS_userConfig.h 中、为了设置 PNGDN 中断使能位、将第577行左右的 FALSE 更改为 TRUE

    #define USS_ENABLE_SAPH_PING_Transmit true
    //为 false

    ussSwLibMeasurement.c 中、添加以下内容:

    大约22行

    #include "gpio.h"

     

    第35行、将所选端口位复位为低电平的中断功能

    void USS_PNGDN_Callback (void)

      GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO_PORT_P7、GPIO_PIN5);

     

    函数  USS_configureUltrasonicMeasurement()中的第64行附近

      USS_registerSAPHInterruptCallback (USS_SAPH_Interrupt_Interrupt_PNGDN、USS_PNGDN_Callback);

    函数  USS_commonTriggerSingleCapture 中的第320行附近会在 TX 激活前将所选端口位设置为高电平

      GPIO_setOutputHighOnPin (GPIO_PORT_P7、GPIO_PIN5);

     

    voilà:J6 引脚20上的 RF_GPIO2上出现一个良好的栅极信号。

    对我来说、它是示波器的良好信号、可遵循时序。

    当然、这可以轻松地扩展到另一个位、每个激活的通道一个位

    谢谢、

    克劳斯