This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786866/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

大家好、我们正在开始开发用于医疗的超声波肺量计(气体流量传感器)、我们对您的 msp430fr6047模块有一些疑问。 简要介绍传感器。 管的直径为25毫米。 2个传感器以 ᵠ 角彼此相反。 根据国际标准 BS EN ISO 23747_2015、传感器必须测量峰值容积速度、即在不到100英里的秒内收集10升的流量。 (下面将附上标准摘录)几次测量之间的误差不应超过5%。

微控制器可运行的最大采样率是多少。

2.在本例中、探测信号的频率最适合使用。

我们是否能够处理工作频率为300kHz 的压电/压电接收器

4.如果您的计数算法无法提供此采样频率,如果我们可以改变他下面的算法以增加采样频率。

Vasilchenko Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry,

    首先、关于您的应用  超声波 spirometer、我们建议您使用 MSP430FR6043而不是 MSP430FR6047。

    其次、您现在可以设置的最高工作频率 是50Hz、受 GUI 通信速度的限制。 我 正在与我们的软件团队进行沟通、看看是否可以在没有 GUI 的情况下提高频率。

    此致、

    现金 Hao

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry,
    工作频率为50Hz。 尽管通过修改软件可以更快地完成、但我们不建议这样做。
    2.如果您使用的是300kHz 传感器,我们建议您设置1MHz ADC 采样率。
    MSP430FR6043可支持300kHz 传感器

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    随着采样率的增加、哪些参数可以超过允许的误差?

    我们的程序员要求您澄清是否可以更改您的工作算法、是否有任何文件可供进一步编辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、
    我想将 MSP430FR6043芯片与超声波软件库分开。

    MSP430FR6043Chip:
    您可以开发适合您的应用的算法。 芯片不会对上述查询中提到的任何限制进行设置。

    超声波软件库:
    该库专为一系列住宅水流量计和燃气表应用而开发。

    您是否在询问如何基于 MSP430FR6043芯片构建您自己的算法?

    此致、
    现金 Hao