This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:引导加载程序编程

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785067/msp430f6736-bootloader-programming

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

您好!

我正在使用 msp430f6736、我想在 MSP 上运行引导加载程序、因此我使用了 BSL_Scripter 并使用以下命令生成脚本文件:  

日志
模式6xx_family COM6
批量擦除
延迟2000
RX_DATA_BLOCK Blinkingled2.txt

当我运行 BSL_Scripter 时,除了第四条命令之外,它还会返回头两条命令的"DONE",但使用其他命令返回"FAIL",我是否应该使用任何密码来解锁引导加载程序的保护,如果使用 msp430f6736时,它会发生什么情况?

在这种情况下、我应该遵循什么步骤来使用应用程序进行引导加载程序编程?

我等待您的回复。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    您是否遵循了脚本文件的 BSL_Scripter 指南?
    www.ti.com/.../slau655f.pdf

    此外、您能否与我分享您运行的脚本 BSL_Scripter 返回的消息?

    我建议您仔细阅读 BSL 用户指南(www.ti.com/.../slau319w.pdf) 、尤其是有关3.6 BSL 安全的部分、以确认您是否正确运行了 BSL 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试以下操作:

    模式6xx UART COM6

    slau655表示协议(本例中为 UART)是必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过它、但结果是错误

    我认为这意味着命令本身出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    是的、我通常遵循脚本文件的指南。

    将显示以下消息

    日志 按已知命令
    初始化模式:6xx COM:COM6 完成
    批量擦除: 失败
    RX 密码: 失败
    等待2000毫秒: 完成
    RX 密码: 失败
    将 Blinkingled2.txt 写入器件: 从4000开始写入数据块失败

    注意到我为 RX 密码添加了两条命令。

    我已经在运行脚本之前修改了 slau319w.pdf、需要密码才能取消命令保护、但我找不到此密码

    我希望我们共同解决这个问题,并感谢你们的合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然需要有关这个问题的帮助。
    我等待您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    正如 George Hug (4247841)所说、您是否按照 slau655f section2.4.1中的指南更新了命令 mode 6xx_family COM6?

    您可以在 MSPBSL_Scripter 安装位置的文件夹"example"中获取脚本示例。